This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:使用触控开关作为电源按钮并添加热传感器

Guru**** 2926850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, SN74LVC1G74, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180931/sn74lvc1g74-use-tact-switch-as-power-button-and-add-thermal-sensor

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17SN74LVC1G08

你(们)好,先生  

我们的设计是19V 直流输入、因此我使用 BJT 将电压转换为5V。

该项目需要使用触控开关作为电源按钮、  

因此、我们尝试使用 SN74LVC1G74和 SN74LVC2G17来实现该函数。

我们需要使用热传感器(过热将在 OS/ALERT 引脚下拉)来实现热截止、  

因此、我们添加 了 SN74LVC1G08、以将来自电源按钮和热传感器的信号进行组合。

您能否帮助审查此设计是否可行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关电路在按下时产生下降沿、在释放时产生上升沿。 SN74LVC1G74在上升沿触发。 您可能希望更换 R9926和 CP205。

    R9928的用途是什么? 在高阻抗输入之前、它没有任何作用。
    C10025的用途是什么? 它只是增加了/Q 上的负载
    您可以将/Q 直接连接到 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    如果我更换 R9926和 CP205、按下电源按钮时将生成哪种波形?

    R9928和 C10025是 D 输入的 RC 延迟、您可以参阅  SN74LVC1G74的数据表。

    但 R9928和 C10025的 RC 延迟的用途、我还想咨询 TI。  

    如果您有任何想法、您能与我分享吗?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果交换 R9926和 CP205、则开关电路在按下时生成上升沿、在释放时生成下降沿。

    如果您需要 D 输入的 RC 延迟、则必须将 R9928移至/Q 引脚。 但您在这里不需要延迟、您可以将/Q 直接连接到 D