This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:器件未通电时 GPIO 引脚的泄漏电流

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, TXS0206A, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652402/txs0206-leakage-current-of-gpio-pins-when-device-is-not-powered

器件型号:TXS0206
主题中讨论的其他器件:、 LSF0108

大家好、

我的客户计划在其电池供电产品中使用 TXS0206。

由于系统由电池供电、因此静态/泄漏电流非常重要。 在以下情况中:

如果 TXS0206掉电(Vcc=0V)、但 GPIO 引脚被拉高、那么流经该 GPIO 引脚的泄漏电流是多少?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的回应将因假期而延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    TXS0206器件在 I/O 上有40k 的内部上拉电阻、IO 没有任何正钳位二极管、根据数据表、泄漏电流可估计为 V/R;其中 R 是外部和内部上拉电阻的并联组合。 我在数据表中没有看到任何可保证该规格的 Ioff 或 IOZ 值规格。
    我还建议考虑使用 TXS0206A 器件的更新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复。

    如果泄漏电流为 V/R、则这对于其应用来说太大、可能比正常运行更重要。

    您是否在正常运行期间具有输入引脚的输入电流规格?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    TXS0206和 TXS0206A 器件在整个温度和工艺范围内的输入引脚保证为+/-<1uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    如果器件的 EN 引脚被拉至 GND、则会通过该路径消耗多少电流?

    从 TXS0206数据表中可以看出、似乎有内部40kOhm 上拉电阻器。 那么电流将是 Vcc/40kOhm、对吧?

    从超低 IQ 的角度来看、您是否有其他器件值得推荐?

    谢谢。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    启用不会消耗 Vcc/40k 电流、因为 EN 是 CMOS 输入引脚。 如您所述、IO 将消耗更高的电流。

    我建议您考虑使用通用转换器件 TXS0108或 LSF0108。 LSF 需要一个外部上拉电阻器。