Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, TXS0206A, LSF0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0206 主题中讨论的其他器件:、 LSF0108
大家好、
我的客户计划在其电池供电产品中使用 TXS0206。
由于系统由电池供电、因此静态/泄漏电流非常重要。 在以下情况中:
如果 TXS0206掉电(Vcc=0V)、但 GPIO 引脚被拉高、那么流经该 GPIO 引脚的泄漏电流是多少?
谢谢、
Mike