请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0102 您好、先生、
LSF0102能否支持5.25V I/O?
我们的应用需要双向电平转换器1.8V - 5.25V 电平转换器。
5.25V 是来自另一电路板的信号、它在该电路板上有一个上拉电阻器。
在我的设计系统中、只有4.2V 的电源、因此我们只能为 Vref_B 提供4.2V 的电压、为 Vref_A 提供1.8V 的电压
在 LSF0102规格中、VIO 最大值为5V、因此我认为我们可能无法支持此应用、但我想与您联系。
此外 、VPU 的最大值为 Vref_B、在我们的设计中、Vref_B 为4.2V、而 VPU 为5.25V。
如果您有更适合的解决方案、请同时提供建议。
谢谢、
Patrick