This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:在 Vref_B =4.2V 的情况下、LSF0102是否可以支持5.25V I/O?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/652938/lsf0102-could-lsf0102-support-5-25v-i-o-with-vref_b-4-2v

器件型号:LSF0102

您好、先生、

LSF0102能否支持5.25V I/O?

我们的应用需要双向电平转换器1.8V - 5.25V 电平转换器。

5.25V 是来自另一电路板的信号、它在该电路板上有一个上拉电阻器。

在我的设计系统中、只有4.2V 的电源、因此我们只能为 Vref_B 提供4.2V 的电压、为 Vref_A 提供1.8V 的电压

在 LSF0102规格中、VIO 最大值为5V、因此我认为我们可能无法支持此应用、但我想与您联系。

此外 、VPU 的最大值为 Vref_B、在我们的设计中、Vref_B 为4.2V、而 VPU 为5.25V。

如果您有更适合的解决方案、请同时提供建议。

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    是的、LSF0102肯定可以在您的应用中工作。 该器件的额定工作电压高达7V (绝对最大值)、因此高达5.25V 不会有任何问题。

    只要高侧上拉电阻达到5.25V、器件就能正常工作。 如果您有兴趣了解有关 LSF 工作原理的更多信息、我们提供了一个详细介绍 LSF 的视频系列、该视频系列位于 :training.ti.com/LogicMinute
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    感谢您的帮助、但根据规格、最大工作电压为5V、是否可以支持5.25V?
    此外、该规范定义 VPU 应为 Vref_B、在 Vref_B 为4.2V 时是否可以上拉5.25V?
    如果上述回答是肯定的、我们是否要更改规格以扩展 LSF0102可以支持的应用?

    谢谢、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    规格为7V 绝对最大值。 它位于数据表的第6.1节中。

    我们不会更新建议的工作条件、因为数据表中已经非常清楚地说明了这一点。 该器件在5.25V 电压下工作正常。

    上拉电压可以是对器件有效的任何值(也可以高达7V)。 典型应用运行条件表(数据表中的表3)讨论列出的特定应用、并不涵盖所有可能的应用。

    如果您观看我链接的多电压转换视频、您将看到您可以在单个 LSF 器件上实现多种不同的电压、而不会出现任何问题。