请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104-Q1 请告诉我 TXB0104PWP (消费类产品级)和 TXB0104QPWRQ1 (AutoGrade)之间的降级。
我知道它对温度范围有一定的了解、但我想知道下面的描述。
例如。
生产线失效。
相同的设计? 或设计?
我 客户 的应用程序适用于汽车、但他们 错误地为其他测试产品安装了 TXB0104PWP。
因此、他们担心 除了温度范围之外存在什么差异。
此致
Yamane