This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104PWP (消费类产品级)和 TXB0104QPWRQ1 (AutoGrade)之间的差异

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/651199/txb0104-q1-difference-between-txb0104pwp-consumer-grade-and-txb0104qpwrq1-autograde

器件型号:TXB0104-Q1

请告诉我 TXB0104PWP (消费类产品级)和 TXB0104QPWRQ1 (AutoGrade)之间的降级。

我知道它对温度范围有一定的了解、但我想知道下面的描述。

例如。

  生产线失效。

 相同的设计?  或设计?

我 客户 的应用程序适用于汽车、但他们 错误地为其他测试产品安装了 TXB0104PWP。

因此、他们担心 除了温度范围之外存在什么差异。

此致

Yamane

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamane-San、您好!
    您的客户在切换到汽车级器件时不应看到任何问题。 这些器件具有功能可互换性、但 AEC Q100版本具有更严格的标准、可保证满足这些标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    我了解到这些器件与 功能规格相同。 但我想在下面了解一下。

    例如

      这些是差异吗?  汽车专用 设计?  制造相同?   等等。

    请告诉我功能规格之外的差异。

    此致

    Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamane-San、您好!
    您要求提供的信息不是我可以在公共论坛上分享的信息。 请联系您当地的 TI 代表、我们可以与他们合作、根据保密协议为您的客户获取答案。