This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102 I2C 掉电问题

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/651395/txs0102-txs0102-i2c-drop-question

器件型号:TXS0102

你好。

我的客户使用 TXS0102时有 I2C 中断问题需要您的帮助。

当 I2C 工作时、3.3V 侧将降低电压。 请参考 下面的原理图和波形。

我们更改3.3V 上拉 电阻或移除 OE 引脚 电阻可以 解决此问题。

但我们  现在无法更改原理图和任何电阻值。 我们尝试延迟6秒为 TXS0102供电 也可以 解决这个问题。

我们认为它可能与 I_CCB (VCCB)和 I_I (OE)电流有关。  

我的问题是:(仅数据表列出了最大额定值)

  1. 工作条件(VCCB)和 (OE)如何产生电流?
  2. 以及相关条件的电流值如何?
  3. 请告诉我们可以延迟多少时间才能开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    为什么 B 侧电源串联一个200k Ω 电阻器?

    TXS0102是一款有源器件、此器件需要一个到两个电源的低阻抗路径。