This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:向客户推荐合适的电平转换

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74CBTK6800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648649/sn74lvc8t245-recommend-a-suitable-level-shift-for-customer

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74CBTK6800

大家好、

我的客户正在寻找电平位移、您能不能帮助推荐一个电平位移、谢谢!

1、VCCA=1.8V、VCCB =5V;

2.>=8位;

3.支持方向控制;

4.支持热 插入或带电插入功能;

此致、

Sulyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    SN74LVC8T245可能是最适合其应用的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的支持! SN74LVC8T245支持热插入还是带电插入? 我只想确认一下、因为我在数据表中找不到更详细的说明、非常感谢您的支持!

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    热插拔/带电插拔是一个非常模糊的请求-除非您参考有关带电插拔的 TI 应用报告。 您能准确描述他们计划做什么吗? 连接期间是否会禁用器件? 内部总线是否将进行通信? 在关断期间、电压是否会保持在有效电平? 总线对变化的容差是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    根据客户要求、我绘制了一个简化图、以便更好地理解、如下所示:

    请注意,在插入之前,插入的主板在插入 CPU 主板之前没有电源。 对于插入的电路板、GND 和

    电源将单独连接到 CPU 板、GND 在前、电源在后(如 USB 插拔序列)。 客户请求:

    1. 在插入过程中,第一级移位 IC 不会损坏;

    2.在插件过程中、插入的板级移位 IC 不会影响总线上的通信、因此在插件过程中保持高阻抗(客户可以控制插入的板上的电平位移 IC、或者该电平位移 IC 可以通过硬件配置、下拉、 上拉等);

    客户可以使用8个通道或16个通道。 那么、我们是否有推荐的电平位移 IC 来满足这一要求?

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Sulyn、
    这非常清楚、对我大有帮助!

    SN74LVC8T245应能很好地满足其应用需求。 我无法从上面的图中得知总线连接是否是共享的--如果是共享的,他们可能会考虑添加如下所述的预充电设备。

    SN74LVC8T245具有 Ioff 保护功能、因此在未加电时、器件的 I/O 引脚处于高阻抗状态。 为了确保 I/O 引脚在热插拔操作期间保持高阻抗状态、必须通过一个上拉电阻器将 OE\引脚连接到 Vcc。 在高阻抗状态下向 I/O 引脚施加器件工作范围内的任何电压不会对其造成损坏、无论 Vcc 状态如何。

    如果总线是共享的并且在连接新器件时总线上存在主动通信、则可能会导致数据损坏、因为 SN74LVC8T245没有"输出预充电"功能- 即、当插入时、输出可能为零电荷、如果线路上的另一个器件驱动为高电平、则可能会将线路拉低。 我知道的唯一具有输出预充电功能的器件是专门用于热插拔活动的总线开关、例如 SN74CBTK6800。 这里有一份应用报告详细描述了这个特性: www.ti.com/.../scda009.pdf --我不能从上面的图中说他们是否需要这个,但是他们至少应该知道这个。

    我强烈建议分别为每条线路添加 ESD 保护以防止电平转换 IC 受损--该器件不用作系统的主要 ESD 保护,任何外部插头都很可能收到 ESD 事件。