Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74CBTK6800
主题中讨论的其他器件: SN74CBTK6800
大家好、
我的客户正在寻找电平位移、您能不能帮助推荐一个电平位移、谢谢!
1、VCCA=1.8V、VCCB =5V;
2.>=8位;
3.支持方向控制;
4.支持热 插入或带电插入功能;
此致、
Sulyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74CBTK6800
大家好、
我的客户正在寻找电平位移、您能不能帮助推荐一个电平位移、谢谢!
1、VCCA=1.8V、VCCB =5V;
2.>=8位;
3.支持方向控制;
4.支持热 插入或带电插入功能;
此致、
Sulyn
您好、Maier、
根据客户要求、我绘制了一个简化图、以便更好地理解、如下所示:
请注意,在插入之前,插入的主板在插入 CPU 主板之前没有电源。 对于插入的电路板、GND 和
电源将单独连接到 CPU 板、GND 在前、电源在后(如 USB 插拔序列)。 客户请求:
1. 在插入过程中,第一级移位 IC 不会损坏;
2.在插件过程中、插入的板级移位 IC 不会影响总线上的通信、因此在插件过程中保持高阻抗(客户可以控制插入的板上的电平位移 IC、或者该电平位移 IC 可以通过硬件配置、下拉、 上拉等);
客户可以使用8个通道或16个通道。 那么、我们是否有推荐的电平位移 IC 来满足这一要求?
此致、
Sulyn