This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:电压转换小于3.3V

Guru**** 2758095 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648630/lsf0108-voltage-conversion-of-less-than-3-3-v

器件型号:LSF0108

客户 应用 LSF0108双向 电平转换、1.8V 至1.8V、3.3V 至3.3V   
2.信号转换是摄像机 DVP 的并行模型,包括 PCLK,最高频率:48MHz  ,MCU :STM32F427
3.客户设计没有增加拉电阻,高电平 小于3伏,仅 为2伏,不符合要求

4.增加上拉电阻 1k Ω、309 Ω、205 Ω、aveform 为1K,309,205。

5.上拉电阻为309欧姆,电压正常,但  lsd0108和 MCU 温度非常高

请帮助分析这就是原因、解决方法

1K 上拉

200 Ω 上拉电阻

309上拉

无上拉

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电平位移 1.8 -3.3V、3.3V-1.8V,Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    LSF 是无源转换器、这意味着它本身不会拉电流或灌电流。 它真正要做的是在输入高于阈值时断开输出(允许上拉电阻器将线路驱动为高电平)、或在输入低于阈值时将输出短接至输入(允许输入驱动器将线路驱动为低电平)。

    要在3.3V 侧使用该309 Ω 电阻器将线路驱动为低电平、MCU 必须每通道吸收3.3/309 = 10.7mA 的电流。 低侧也有上拉电阻器吗? (如果是这样,则不需要它们,可以将其卸下或替换为10k 电阻器)。

    由于8个通道同时驱动10.7mA、因此 MCU 可以使用高达85mA 的电流进行电平转换。 这些通道中是否有单向通道? 不同的转换器运行所需的功率要低得多。

    您可能会发现深入了解 LSF 转换的工作原理很有帮助。 我们最近在20分钟内发布了一个视频系列、其中介绍了这一点:
    training.ti.com/LogicMinute
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户 在 低侧和热侧都添加了上拉电阻(2.2k),但高侧电压较低, 仅提供2V 电压。

    请帮助 确认、低侧和高侧需要增加 多少欧姆  的电阻、非常感谢!