This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:1.8V 至2.8V 转换器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647504/lsf0102-1-8v-to-2-8v-converter

器件型号:LSF0102

你(们)好

GPS 和 MCU 之间的 UART 需要1.8V 至2.8V 的转换器。 LSF0102是否支持1.8V 至2.8V 转换器? LSF0102未显示它可以支持这一点。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    随附原理图。 请帮助评论。 谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSF 支持最小值和最大值之间的任何电压;列出的电压只是示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的快速响应! 那么原理图设计呢? 客户说 UART 有内部上拉电阻器、因此没有外部上拉电阻器。
    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上拉电阻是内部还是外部都无关紧要。

    两个 RXD 引脚(MCU 和 GPS)是否都有上拉电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    注意到。 谢谢!
    我将与客户确认两个 RXD 引脚是否都具有上拉电阻。
    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    就在 FYI 中、我们最近发布了有关 LSF 转换器系列的视频培训系列。 您可能会发现它对您有所帮助。

    training.ti.com/LogicMinute