请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0108 主题中讨论的其他器件: TXS0108E、 TXS0206
e2e.ti.com/.../Pages-from-airsync_2D00_sd.pdf
我有一个使用 TXB0108连接 SD 卡总线的接口设计。 我希望有人对其进行审核、并告诉我是否有任何错误。
相关电路位于左下角。
谢谢你
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dan、您好!
对于 SD 接口、我建议使用 TXS0108E/TXS0206、而不是 TXB0108。 TXS 系列器件与 TXB 不同、因为该器件具有适用于 I2C/开漏应用的内部上拉电阻器。 确保 PCB 布线/负载条件最短、以满足您的应用所需的数据速率( 数据表第11-12节)。
此致、
插孔