This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于视频线路的缓冲器

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613033/buffer-for-video-line

查找至少18位缓冲器、以查找视频线路。

我只找到了: http://www.ti.com/product/SN74ALVCH16825

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、

    您能否提供有关您确切需要什么的更多信息?
    线路上的负载是多少? 输出端是否存在较大的容性负载?
    您希望它在多大电压下工作?
    您是否需要特定的数据速率?

    以下是具有18个或更多通道的缓冲器器件列表:
    www.ti.com/.../products.html

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    谢谢。

    数据速率应高达50MHz

    电压:3.3V

    线路为50欧姆控制阻抗-数字视频线路。

     它们将进入 OLED 显示屏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    在受控阻抗线路上使用逻辑器件有点棘手(逻辑输出为低阻抗、传输线路为50欧姆、下一级的输入通常为高阻抗)。 此设置通常会导致我们称为"振铃"的大过冲/下冲

    我建议您考虑将 SN74LVCR32245A 或类似器件用于您的应用-这包括一个输出阻尼电阻器来限制远端的振铃、并且应该满足您的所有要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

     如果输出为低阻抗、我可以根据层叠控制布局、使线路电阻为50ohm。

     那么,在这种情况下,为什么我应该关注低阻抗输出?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要像这样的20位器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题在于远端、其中50Ω Ω 线路端接到高阻抗输入。 遗憾的是、由于驱动端的逻辑器件不能为50Ω Ω 负载提供足够的电流、因此无法通过进行阻抗匹配来完全纠正这种情况。 最好的解决方案(我知道)是添加一些与器件输出串联的电阻以抑制振荡、并在远端使用带有输入钳位二极管的器件。

    我们有一份应用报告、其中详细介绍了 此主题:逻辑产品的设计注意事项

    从技术上讲、您可以使用任何具有适当电源电压和电流额定值的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉,但我没有得到它。

    我有视频线路、像素时钟27MHz、电流约为8mA、阻抗控制为50ohm。

    该视频来自 DSP 并进入 CPLD。

    顺便说一下、我想用一个缓冲器对其进行放大。

    缓冲器的输出应该与 DSP 输出 NO 一样? 我无法将其匹配到50欧姆吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实际上取决于阻抗匹配线的长度--只要您在不到1/4波长的导线上传输,传输线效应就不会真正出现,一切都很好。  假设您在27MHz 时钟上有快速边沿(1ns 边沿),则信号的模拟带宽约为350MHz,这意味着波长为~85.7cm,波长为~21cm。  因此、只要布线的长度小于21cm (忽略边界条件引起的反射)、则线路的阻抗实际上对逻辑信号并不重要。

    逻辑的典型应用如图左侧所示--从 DSP 到缓冲器的一条短线,逻辑器件的低阻抗输出连接到缓冲器的高阻抗输入。  这通常会导致良好的信号完整性。

    图像的右侧显示了信号完整性问题往往发生的区域。 缓冲器驱动传输线路、该传输线路随后端接到 CPLD 的高阻抗输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的参与。这真的很有帮助。

     此外、忘记提到您使用的是最适合情况的 ER=1、

     对于 FR4、R 可以达到4、这将导致1/4波长为10.70 cm。

     所以基本的想法是:只要传输线的波长小于线的1/4波长,我就可以在没有终端电阻器的情况下使用缓冲器。

     这意味着这些驱动程序将适合我的目的:(当然只要我对 TPD 满意)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

     照片用于收发器而不是缓冲器。 我的意思是这些驱动程序:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、先生、这些都可以正常工作-你说得对、我只是在那里给出一个估计值。 使用 FR4数字是一个好得多的主意--听起来你根本不需要我的帮助:)