请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611706/sn74lvc14a-output-seems-strange
器件型号:SN74LVC14A我的设计如下、电源引脚有一个0.1uF 旁路电容器。 芯片的6个通道被设计成相同的 μ,以通道1为例。首先、电阻值为680K 的下拉 电阻、然后是 RC 滤波(3K+33pF)。所有6个输出进入 FPGA。
有时 SN74LVC14A 的输出变为如下所示。
我需要帮助。如果你能说中文,请告诉我,谢谢。