This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:输出看起来很奇怪。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611706/sn74lvc14a-output-seems-strange

器件型号:SN74LVC14A

我的设计如下、电源引脚有一个0.1uF 旁路电容器。 芯片的6个通道被设计成相同的 μ,以通道1为例。首先、电阻值为680K 的下拉  电阻、然后是 RC 滤波(3K+33pF)。所有6个输出进入 FPGA。

有时 SN74LVC14A 的输出变为如下所示。

 

 

我需要帮助。如果你能说中文,请告诉我,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的图像未通过。  让他们发布的最佳方法是将其保存到硬盘上、然后使用"插入/编辑媒体"按钮上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果对您来说更好、您可以使用中文发布、我可以使用 Google 进行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将重新发送问题 并附上图片。

    我的设计如下:电源引脚有一个0.1uF 旁路电容器。 芯片的6个通道被设计成相同的 μ,以通道1为例。首先、电阻值为680K 的下拉  电阻、然后是 RC 滤波(3K+33pF)。所有6个输出进入 FPGA。

    有时 SN74LVC14A 的输出变为如下所示。


    请参阅下图了解上升沿


    异常时间输出高电平波形、如下所示、看起来像是在振荡


    芯片功耗在问题发生期间显著增加。

    这些是我遇到的问题。

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您发现问题时、能否将 Vcc 引脚与一个通道的输入和输出同时捕获? 我怀疑电源轨由于电流消耗过大而下降。