This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:电平转换器

Guru**** 2813505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611135/sn74lvc2g74-level-translator

器件型号:SN74LVC2G74
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17

您好!

我有一个电子板,这些功能是:

-采集两个 TTL 信号(电机编码器输出、最大频率约为70kHz)

-将这两个 TTL 信号的频率除以4

-将电平电压从 TTL 转换为24V (将插入 ECU 的逻辑输入)

对于采集和频分、我计划使用 SN74LVC2G17 (schitt 触发缓冲器)、后跟系列中的两个 SN74LVC2G74 (D 型触发器)。

然后,对于5V 至24V 的电压电平转换器,我不确定要使用哪个组件... 我当时正在考虑使用 ACPL-M43T 等光隔离器(因为我找不到任何允许24V 电压的 TI 隔离器)、但不确定这是一个好的解决方案。

您建议使用哪种组件使电压电平转换器电压为5V (TTL)--> 24V?

谢谢、

此致、

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dejan、
    恐怕24V 逻辑不是标准逻辑值、我们也没有可以这么高的转换器。 您知道输入端的开关阈值是多少吗? 您可能能够摆脱使用18V 逻辑(CD4000系列器件)的状态、或者在阈值足够低的情况下使用更低的器件。

    否则、分立式解决方案可能是您的唯一选择-简单的逆变器可以使用将处理该电压的分立式 MOSFET 或 BJT 轻松构建、您只需使控制信号输入足够高、即可切换该分立式电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    您是否有适用于此 MOSFET (或 BJT)的 TI 参考器件?
    此致、
    Julien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心 TI 不会从事分立式 MOSFET/BJT 业务(只有极少数例外)。 您必须查看更通用的经销商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回答、我将找到合适的分立式组件。

    另一个问题:是否需要在输入 TTL 信号和 D 型触发器输入之间使用缓冲器(SN74LVC2G17)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将取决于输入信号完整性。  施密特触发输入用于在标准 CMOS 输入之前清理慢速或高噪声输入。

    Δv 从 SN74LVC2G74数据表中定义'低'输入--在"建议运行条件"表中有一个值 Δt μ V/μ s 表示所需的边沿速率。  使用 TTL 信号时、您的边沿需要速度超过5ns/V (5V 运行时最大转换时间为25ns)

    我们可以从 SN74LVC2G17数据表中定义"噪声"输入的最大范围--在电气特性表中, 有一个值 ΔVT 表示该器件提供的最小迟滞。  在5V 工作电压下、最坏的情况是600mV 的迟滞、因此这意味着施密特触发器可以承受高达600mV 峰间噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些有用的信息!

    此致、
    Julien