Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74, SN74LVC2G17
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611135/sn74lvc2g74-level-translator
器件型号:SN74LVC2G74主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17
您好!
我有一个电子板,这些功能是:
-采集两个 TTL 信号(电机编码器输出、最大频率约为70kHz)
-将这两个 TTL 信号的频率除以4
-将电平电压从 TTL 转换为24V (将插入 ECU 的逻辑输入)
对于采集和频分、我计划使用 SN74LVC2G17 (schitt 触发缓冲器)、后跟系列中的两个 SN74LVC2G74 (D 型触发器)。
然后,对于5V 至24V 的电压电平转换器,我不确定要使用哪个组件... 我当时正在考虑使用 ACPL-M43T 等光隔离器(因为我找不到任何允许24V 电压的 TI 隔离器)、但不确定这是一个好的解决方案。
您建议使用哪种组件使电压电平转换器电压为5V (TTL)--> 24V?
谢谢、
此致、
Julien