This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:请求推荐其他类似电平转换器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/609271/pca9306-request-to-suggest-other-similar-level-translator

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TXS0102LSF0102

您好,

我使用 PCA9306将1.8V I2C 和以太网 MDIO/MDC 信号传输到3.3V。

如果有其他器件的性能相同或更好、请向我提出建议。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu、您好!

    您是否需要缓冲、或者您是否只需要转换/电平转换?  此外、您将在什么模式下运行?  标准、快速模式、超快速模式???

    我在下面附上了选择指南链接。

    http://www.ti.com/lit/an/slva787/slva787.pdf

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    感谢您的回复。

    我需要电平转换和缓冲。 最大频率为2.5MHz。

    此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madhu、您好!
    您需要在 I2C 中进入"高速"模式才能获得高达2.5MHz 的频率。 快速模式增强版可高达1MHz、通常是用户使用 I2C 器件的最高频率、除非有一些特殊应用。 我们有一些支持快速模式增强版的器件、即 TCA9517B。 这是我的建议。 2.5MHz 的数字来自哪里? 我不知道许多支持这些高数据速率的从器件。 请记住、这是漏极开路、因此它通常比推挽式协议慢得多。
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    2.5MHz 的值不是任何 I2C 器件的值、而是以太网 PHY 的 MDIO 接口(Marvell 的88E1111)。

    我计划对 MDIO 和 I2C 接口使用相同的电平转换器器件。

     TCA9517B 是否可用于这两种接口?

    此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu、您好!

    遗憾的是、我们在 I2C 组中没有任何支持这些高数据速率的东西。  最好选择 LSF0102或 TXS0102转换器。  我知道它们都支持开漏。  我只是不知道在什么容性负载下的最大数据速率。  我将其移至"Translation E2E (翻译 E2E)"。  他们应该能够更好地帮助您。

    -弗朗西斯·胡德