请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 主题中讨论的其他器件: TXS0102、 LSF0102
您好,
我使用 PCA9306将1.8V I2C 和以太网 MDIO/MDC 信号传输到3.3V。
如果有其他器件的性能相同或更好、请向我提出建议。
谢谢、此致、
Madhu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Madhu、您好!
您是否需要缓冲、或者您是否只需要转换/电平转换? 此外、您将在什么模式下运行? 标准、快速模式、超快速模式???
我在下面附上了选择指南链接。
http://www.ti.com/lit/an/slva787/slva787.pdf
-弗朗西斯·胡德