This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:UART 电平从3.3V 移位至1.8V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXB0104, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607833/txs0104e-uart-level-shift-from-3-3v-to-1-8v

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXB0104LSF0204

我们使用 TXS0104E 实现从3.3V 到1.8V 的 UART 电平转换

A1、A4 NC 和

连接(1) B2、B3、A2、A3无上拉电阻器:Ω
          ①A2、A3Input 1.8V、B2、B3输出3.3V;A2、A3输入 低电平、B2、B3输出低电平;
          ②B2、B3输入1.8V、A2、A3输出3.3V;B2、B3输入 低电平、A2、A3输出低电平。
          ③A2、A3至 UART,B2、B3连接至 PC RS232,读取速度非常慢、并且无需 修改 RS232压摆率。
 

    測試(2)B2、B3 通过4.7k Ω 电阻器将高电压拉至3.3V,A2、:A3通过4.7k Ω 电阻器将高电压拉至1.8V
          ①A2、A3输入低电平,B2、B3output 1.5V,A2、A3输入高 电平 B2、B3输出高电平。
          ②B2、B3输入低电平、A2、A3输出1V, B2、B3输入高电平、A2、A3输出高电平。
          ③A2、A3至 UART,B2、B3连接至 PC RS232,读取速度非常慢、数据非常不纯、更改 RS232 压摆率也没有修改。

我们需要115200B 的速率、并且速度正常工作、该部件是否支持低速率下的 UART 更差、TXB0104或 LSF0204是否可以更好、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lanjie,

    [引用用户="lanjie Liu103016"]②B2、B3输入1.8V、A2、A3输出3.3V [/引用]

    根据您在这里所说的内容、您可能会有失真或杂散电压。 该部件要求在运行期间 Vcca 小于或等于 Vccb。 A (A1-A4)的 I/O 引脚必须与 Vcca 处于同一电位、B1 - B4必须处于 Vccb 电位。 如果我了解您包含的信息列表、则表明您违反了此规则。  

    至于数据速率、您是仅为每个符号传输一位、还是使用其他类型的信令技术? 我假设它只是一个二进制传输、假设您的数据速率为115200bps 或.115Mbps。 开漏的最大数据速率为2Mbps、推挽的最大数据速率为24Mbps。 这两种速率都远高于您的需要、并且该器件应该不会对您的 UART 应用产生任何问题。

    要回答有关更好器件的问题、TXB 可能是更好的选择。 这两个器件都可以处理您所寻求的数据速率、而不会出现任何问题、我要对它们做出的关键区别是功耗。 由于 TXS 架构的构造、它具有内部10K 电阻器、该电阻器将始终消耗电流、在您的场景中、电流大约为510uA。 但是、TXB 设计使用缓冲器、待机电流消耗极小甚至没有。 这种架构变化以最大负载电容为代价、然而、TXB 需要具有低(<70pF)负载、而 TXS 可以驱动更高(>70pF)的负载。 一个例外情况是、如果数据速率较低(确实如此)、则两个器件的负载电容都可能会略微增加、因为该要求是在最大数据速率下实现信号完整性。

    出于上述节能原因、我建议切换至 TXB0104、除非您具有高线路/负载电容。

    如果您的问题已得到解答、请点击下面绿色的"验证答案"按钮。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    连接原理图、我认为可能是导致问题的负载线。

    我将在数据行添加 capcitor 以首先检查案例、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、添加了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lanjie、

    请告诉我它是否适合您! 另外、我知道您再次提交了照片、但照片没有通过。 您可以再次添加它、可能是 PDF 格式吗?

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lanjie、

    这次来了! 请告诉我先前的解决方案是如何为您工作的。

    Nick