主题中讨论的其他器件: TXB0104、 LSF0204
我们使用 TXS0104E 实现从3.3V 到1.8V 的 UART 电平转换
A1、A4 NC 和
连接(1) B2、B3、A2、A3无上拉电阻器:Ω
①A2、A3Input 1.8V、B2、B3输出3.3V;A2、A3输入 低电平、B2、B3输出低电平;
②B2、B3输入1.8V、A2、A3输出3.3V;B2、B3输入 低电平、A2、A3输出低电平。
③A2、A3至 UART,B2、B3连接至 PC RS232,读取速度非常慢、并且无需 修改 RS232压摆率。
測試(2)B2、B3 通过4.7k Ω 电阻器将高电压拉至3.3V,A2、:A3通过4.7k Ω 电阻器将高电压拉至1.8V
①A2、A3输入低电平,B2、B3output 1.5V,A2、A3输入高 电平 B2、B3输出高电平。
②B2、B3输入低电平、A2、A3输出1V, B2、B3输入高电平、A2、A3输出高电平。
③A2、A3至 UART,B2、B3连接至 PC RS232,读取速度非常慢、数据非常不纯、更改 RS232 压摆率也没有修改。
我们需要115200B 的速率、并且速度正常工作、该部件是否支持低速率下的 UART 更差、TXB0104或 LSF0204是否可以更好、谢谢