This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104 Voha 规范

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607549/txb0104-txb0104-voha-spec

器件型号:TXB0104

尊敬的 Sirs:

我发现 TXB0104 Voha (最小值)是 Vcca-0.4V。 在1.8V 至3.3V 应用中。

该 Vcca-0.4V (1.8V-0.4V = 1.4V)可能会出现什么测试条件?

实际上,我们的另一个 CPU VIH(MIN)比 TXB0104高1.5V,最坏的情况是1.8V-0.4V。(这里有潜在的风险吗??)

需要您的帮助来澄清此规格问题。  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!
    V_OHA 的额定负载为20uA。 大多数逻辑电路不需要在直流电流下接近该大电流的任何位置- CMOS 输入漏电流通常小于1uA。

    由于 TXB 上有一个串联的4k Ω 电阻器、因此输出电压将在很大程度上取决于负载电流。 如果您的输出直接连接到处理器、则不会出现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!
    我明白了、非常感谢您的确认。 太棒了!