请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607549/txb0104-txb0104-voha-spec
器件型号:TXB0104尊敬的 Sirs:
我发现 TXB0104 Voha (最小值)是 Vcca-0.4V。 在1.8V 至3.3V 应用中。
该 Vcca-0.4V (1.8V-0.4V = 1.4V)可能会出现什么测试条件?
实际上,我们的另一个 CPU VIH(MIN)比 TXB0104高1.5V,最坏的情况是1.8V-0.4V。(这里有潜在的风险吗??)
需要您的帮助来澄清此规格问题。 太棒了!