https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686997/lsf0108-ibis-model-issue
器件型号:LSF0108主题中讨论的其他器件: LSF0101
我使用 LSF0108进行从3.3V (A 侧)到5V (B 侧)的单向转换。 在 Hyperlynx 中进行 SI 分析时、当我将 IBIS 模型分配给 B 侧引脚时、由于 LSF0108的 IBIS 不会对输出建模、因此它不会提供将其分配为输出的选项。 无论 A 侧的输入如何、B 侧的输出始终保持低电平。 我尝试通过从数据表中查找输出模型参数并复制 I/O 模型的 I-V 和 V-t 数据来定义 IBIS 文件中的输出模型、但它仍然不起作用、并且输出始终保持拉低。 A 侧 D 型锁存器(器件型号:IDT74ALVCH162373)的输出端连接。 请问我的电路或 IBIS 模型是否有问题?