This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:IBIS 模型问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686997/lsf0108-ibis-model-issue

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: LSF0101

我使用 LSF0108进行从3.3V (A 侧)到5V (B 侧)的单向转换。 在 Hyperlynx 中进行 SI 分析时、当我将 IBIS 模型分配给 B 侧引脚时、由于 LSF0108的 IBIS 不会对输出建模、因此它不会提供将其分配为输出的选项。 无论 A 侧的输入如何、B 侧的输出始终保持低电平。 我尝试通过从数据表中查找输出模型参数并复制 I/O 模型的 I-V 和 V-t 数据来定义 IBIS 文件中的输出模型、但它仍然不起作用、并且输出始终保持拉低。 A 侧 D 型锁存器(器件型号:IDT74ALVCH162373)的输出端连接。  请问我的电路或 IBIS 模型是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sarmad、

    LSF 转换器不是活动器件、因此您无法将其用作信号源。 以下示例显示了所需的电路(用红色圆圈标出):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我的做法与 B 侧输出上拉至5V 时的做法完全相同。 我已经尝试在 A 侧输入上使用和不使用上拉电阻器、但在 这两种情况下都不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么程序进行仿真? 也许您可以发布仿真文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Hyperlynx 对布局进行信号完整性分析。 随附的是.HYP file.e2e.ti.com/.../Digital_5F00_data_5F00_distribution_5F00_board.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarmad、
    板级配置文件似乎只是这样--我在文件中看不到任何仿真设置或相关模型。 您是否有可以共享的仿真文件、如我的帖子中所示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在分享我的电路的原理图模型(.FFS)。 希望这能实现。

    e2e.ti.com/.../Relay_5F00_board.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarmad、

    恐怕我无法使用我的 Hyperlynx 版本打开它:

    我将要求我们的 IBIS 建模团队查看此主题、看看它们是否能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarmad、

    我没有 HyperLynx、因此我无法分辨您的原理图是什么样子的。 不过、它不应如上面的屏幕截图所示。

    对于常规缓冲器模型(输入、输出、I/O、三态等)、 将相应的符号放入原理图中、并将网连接到引脚、分配模型并进行仿真。

    对于开关、您需要放置一个具有2个引脚而不是1个引脚的不同符号。 将模型分配给此符号(可能称为 switch 或类似的东西)、然后指定要使用的通道(switch)。 原理图编辑器应该使用 IBIS 文件中的信息为您提供一个 GUI 来实现该目的:

    [系列引脚映射] PIN_2 MODE_NAME FUNCING_TABLE 组

    3 18 LSF0101_IO_25_S 1.

    根据数据表、在 LSF0108上、引脚3为 A1、引脚18为 B1、它们通过开关在内部连接。 您将告诉编辑器您要通过为此符号选择这些引脚来模拟此开关。 接下来、您将为该符号连接2个网、一个从驱动器连接、一个连接到接收器、然后运行仿真。

    底线是、B1不是驱动器、您无法为其分配输出缓冲器模型。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我在 Altium 中绘制了电路原理图和布局、对于 SI 分析、我使用 Hyperlynx 从 Altium 导入布局。 我直接将 IBIS 模型分配给布局引脚、并尝试对其进行仿真。 我使用 VLS 将3.3V 信号(A 侧)转换为5V 信号(B 侧)、但它不允许我选择不同的电压电平。 如果我为一侧选择电压电平、则另一侧会自动分配相同的电平。

    我观察到的另一个问题是、当我尝试在 Hyperlynx boardsim 中进行 SI 分析仿真时、会出现一个错误、指出"根据 IBIS 模型、引脚 U1-3和 U1-18是关联的引脚"。  

    当我将同一设计导出到 Linesim 并尝试进行仿真时、它不会产生任何误差、但 B 侧的输出似乎被钳位到所选电压电平的一半(3.3V 电平时为1.5V)。 有趣的是、无论我选择哪种型号、输入和输出电平都保持不变、即分别为3.3V 和1.5V。 尽管我已将 B 侧的信号上拉至5V。

    对同一设计的原理图和布局的不同响应非常令人困惑。 请指导我如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sarmad、

    我们仍在研究此主题。 根据我们现在所知、您尝试实现的目标可能超出 IBIS 的功能。

    您是否想发布有关如何在 Altium 中连接 VLS 的屏幕截图? 我们可能无法通过仿真进行验证、但这将有助于我们更好地了解情况。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarmad、

    我们一段时间内没有收到您的回复。 我们假设您能够以某种方式解决您面临的挑战。 我们现在将关闭此帖子。 但是、如果您想跟进此讨论、正如 JC 在上一篇文章中提到的、请向他提供他所要求的内容、以便他能够进一步帮助您。

    Herman