This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:具有1.8V 直接输入的#OE 引脚

Guru**** 2381920 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, SN74AVC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690429/sn74avc4t774-oe-pin-with-1-8v-directly-input

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:TS3A5223

您好:

我想查看我们客户的 SN74AVC4T774应用、随附的原理图。 TS3A5223作为控制 SN74AVC4T774的开关  

关于#OE (PCIe_SPI_OE)当 EEC_SG_EN 拉为高电平时、该信号将直接连接到1.8V 电压电平。  

这种连接是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新交换机/路由器应用程序的应用程序  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    如果直接连接到电源或导致任何故障/可靠性问题、则不会损坏器件。
    只要可以使用从低到高和从高到低的开关来控制 DIR、这是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    谢谢、更新客户的应用原理图、这是否与之前提到的一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要认为有任何改变。

    我看不到有关此配置的问题、即用上拉电阻将 OE 信号连接到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是 Accton RD Andy、我的需求如下。

    在 SN74AVC4T774数据表中、OE 引脚需要一个上拉电阻器、但并未提及它可以直接连接到 VCC。

    也就是说、当 TS3A5223RSWR SEL 引脚为低电平时、TS3A5223RSWR 引脚3连接到引脚5 (1.8V)、而 TS3A5223RSWR 引脚3连接到 SN74AVC4T774 OE 引脚。

    这将损坏 SN74AVC4T774 OE 引脚是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、谢赫、

    OE 引脚是 CMOS 输入器件、因此进出引脚的电流消耗不会超过数据表中列出的泄漏电流。
    OE 引脚在正常运行期间不会损坏。