请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T774 主题中讨论的其他器件:TS3A5223、
您好:
我想查看我们客户的 SN74AVC4T774应用、随附的原理图。 TS3A5223作为控制 SN74AVC4T774的开关
关于#OE (PCIe_SPI_OE)当 EEC_SG_EN 拉为高电平时、该信号将直接连接到1.8V 电压电平。
这种连接是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我想查看我们客户的 SN74AVC4T774应用、随附的原理图。 TS3A5223作为控制 SN74AVC4T774的开关
关于#OE (PCIe_SPI_OE)当 EEC_SG_EN 拉为高电平时、该信号将直接连接到1.8V 电压电平。
这种连接是否正常?
你(们)好
我是 Accton RD Andy、我的需求如下。
在 SN74AVC4T774数据表中、OE 引脚需要一个上拉电阻器、但并未提及它可以直接连接到 VCC。
也就是说、当 TS3A5223RSWR SEL 引脚为低电平时、TS3A5223RSWR 引脚3连接到引脚5 (1.8V)、而 TS3A5223RSWR 引脚3连接到 SN74AVC4T774 OE 引脚。
这将损坏 SN74AVC4T774 OE 引脚是否损坏?