This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4059:创建分频器

Guru**** 2556980 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4059, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691567/cd74hc4059-creating-a-frequency-divider

器件型号:CD74HC4059
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17

您好!  

我已经根据上一个线程的帮助、使用上述器件型号开发了分频器。 不过、我们只讨论了该线程上的 J 和 K 引脚、其他什么也没有讨论。

注:

  • 我的配置基于"高电平"指 Vcc、"低电平"指 GND 的假设
  • 我当前已将器件设置为模式2
  • N=15、Vcc = 5V、freq_in = 500Hz (连接到引脚1、CP)方波
  • J 和 K 引脚根据引脚直接连接到 Vcc 或 GND (未使用电阻器)
  • 锁存使能(LE 引脚2)直接连接到 GND
  • 此电路是在试验电路板上创建的、我使用的是 SOIC 转 DIP 适配器

我的问题:

  • 在 LE 连接至 GND 的情况下、我未接收任何输出信号
  • 如果我将 LE 连接到 Vcc、我将接收到一个衰减版本的输入信号(相同频率、更低电压)
  • 如果我将 LE 保持悬空、则我不会接收任何输出信号

请帮助! 我并不完全确定如何使用 LE 引脚。  

提前感谢、

量规

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gage、

    是、Vcc =高电平、GND =低电平。

    从数据表中:

    锁存使能输入上的“高电平”将导致计数器计数

    一旦出现输出脉冲、输出就保持高电平、然后至

    保持高电平状态,直到锁存器输入恢复为“低电平”。

    如果锁存使能为“低电平”,输出脉冲将保持高电平

    时钟输入信号的一个周期。

    对于您的应用、我建议设置 LE = GND。

    您能否提供测试设置的原理图?

    此外、如果您有输入信号和您所看到的输出的示波器截图、这会很有帮助。

    由于您的信号非常慢、请确保放大输入的边缘(上升和下降)视图。  我们正在寻找快速/尖锐的输入边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Emrys!

    请参阅随附的图片了解原理图和信号图片。 一幅图像显示了0.5ms/div 的输入信号、另一幅示波器图像显示了一个0.15ms/div 的脉冲。

    谢谢、

    量规

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在一段时间内未见过试管示波器(自从我在美国空军工作以来)。 是否可以获得每分段~100ns 的上升沿图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    首先、感谢您的服务。 其次、我认为下面所示的图片是我能为您提供的最好的图片。 我使用了一个廉价的数字示波器来获得这个屏幕快照。 显示为2us/div。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gage、
    谢谢。

    这就是我所担心的-- CD74HC4059使用标准 CMOS 输入,而那些使用缓慢输入的输入效果不是很好(这里的上升时间看起来像~7us)。 最大总上升时间列为500ns (对于4.5V 运行)。 我们通常建议保持在100ns 以下。

    我不确定这是否会导致您的问题、但它肯定会导致 HC4059出现问题、包括内部振荡、过大电流和可能的内部损坏。 可能会发生各种奇怪的事情。

    不过、修复应该相对简单-在输入之前添加一个 HC 或 LVC 施密特触发缓冲器(例如:SN74LVC1G17)即可清除信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 这听起来很容易尝试。 我将尽快从 DigiKey 订购该器件、然后再试一次。

    非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在电路之前安装了施密特触发器、它似乎使输出更加一致、但"除"数字似乎比预期的大得多。 I set N=15、输入频率为500Hz 时、输出频率约为每4秒1个脉冲。 有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来像是除以~2000而不是15。 由于您构建了电路,我建议单独交换一些位以查看发生了什么情况-- 我也可以这样做、但我必须订购样片、构建电路、然后再使用它、根据我当前的工作负载、这需要至少一两周的时间。

    我将从"mode"位开始、然后尝试"on"位置以查看它是否按预期进行了更改。 数据表中总是会出现错误--我从未使用该器件构建过电路,而只是根据 D/S 的说法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在过去几天做了一些实验。 我查看了 DS 中给出的示例、并意识到我们发生了错误。 在模式2中、J1是其余部分的唯一输入、因此当我的 J2 = H 时、它认为卡塞就在1000处。

    我刚刚解决了这个问题、但现在我想再解决一个问题:输出信号相当嘈杂。 输入端的转速为36058 RPM、输出在3200 +/- 1000左右跳跃、此时的转速应为2400 RPM。 我四处走动、在输出信号和 Vcc 之间安装了一个2k 电阻器、这似乎有所帮助、但还不够。 现在、输出信号在2500-2800 RPM 之间反弹。 我尝试过不同值的电阻器、但它们似乎会使噪声变差、或使信号下降到0V。我还尝试安装电阻器的电容器、但它没有帮助。 也许我应该并联一个电容器和电阻器?  

    这是一个有趣的部分:如果我将我的光管示波器触摸到输出、信号就会变得更加稳定、并在2500 +/- 10 RPM 左右徘徊。 有什么想法?

    查看我的以下新电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gage、
    我已经休假了几天-很抱歉耽误你的时间。

    您是否还想了解其他内容?

    如果没有、请发送噪声信号的示波器截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys、

    是的、我做了更多的测试、得到了我满意的电路! 我安装了一个与2k 电阻器并联的0.1uF 电容器、并且信号看起来更加稳定。 我们现在正在制作一些原型 PCB、并将进一步对其进行测试。

    感谢您的所有帮助!

    Gage