主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17
您好!
我已经根据上一个线程的帮助、使用上述器件型号开发了分频器。 不过、我们只讨论了该线程上的 J 和 K 引脚、其他什么也没有讨论。
注:
- 我的配置基于"高电平"指 Vcc、"低电平"指 GND 的假设
- 我当前已将器件设置为模式2
- N=15、Vcc = 5V、freq_in = 500Hz (连接到引脚1、CP)方波
- J 和 K 引脚根据引脚直接连接到 Vcc 或 GND (未使用电阻器)
- 锁存使能(LE 引脚2)直接连接到 GND
- 此电路是在试验电路板上创建的、我使用的是 SOIC 转 DIP 适配器
我的问题:
- 在 LE 连接至 GND 的情况下、我未接收任何输出信号
- 如果我将 LE 连接到 Vcc、我将接收到一个衰减版本的输入信号(相同频率、更低电压)
- 如果我将 LE 保持悬空、则我不会接收任何输出信号
请帮助! 我并不完全确定如何使用 LE 引脚。
提前感谢、
量规