This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:输入单次触发电平

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/694147/txs0104e-input-one-shot-level

器件型号:TXS0104E

大家好、

我的客户对 TXS0104E:有疑问

  触发单次触发的输入阈值是多少?  如下图所示、V1 (蓝色)电压的典型阈值是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    O.S 电路的阈值为 Vcc/2;其中 Vcc 指输入端口的 Vcc。
    一个快照在大约~10ns 或95%的输出时间内处于活动状态、以超时前先发生的时间为准。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我的客户还想知道温度(-40~125)是否会影响一次性阈值电压?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    阈值将在温度范围内略有变化。 它仍将相当接近1/2 VCC。