Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TMS320F28069, SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069、 SN74LVC2T45
您好!
我将连接到 输出5V SSI 的 RLS RM08旋转编码器。 对于不熟悉 SSI 的用户来说、它基本上是 SPI 通信、但仅在一个方向上进行、因此只有一个时钟和一条数据线。 我使用的板在微控制器(TI TMS320f28069、3.3V)和输出连接器之间有一个 LSF0108。 我能够使用大约12英寸的短距离电缆让编码器正常工作、但是、它似乎非常容易受到额外电容的影响、因为当我在时钟线上使用示波器时、我的读数会有点乱、无用。
我移动到6英尺的电缆、读数以相同的方式变乱。 我尝试将时钟速率降低到40kHz、这是编码器可以处理的最慢的时钟速率、认为这可以解决问题、但我的输出仍然变乱。 此外、像我的示波器探头一样、它对电容变化仍然非常敏感。 我在5V 侧使用2k 上拉电阻器。 请参阅下面的原理图。 编码器是5V 单端推挽输出。
我的问题是:LSF0108是否是我问题的原因? 我是否设置不正确或超出规格? 我一直在努力缩小这个问题的根本原因、但我仍然不知道发生了什么、但出于某种原因、我怀疑 LSF0108。 然而、当在电路板侧附近观察6英尺电缆时、信号看起来很好且没有失真、这对我来说更令人困惑。 如果您有任何有关故障排除/调试的帮助或想法、我们将不胜感激。
谢谢