This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:使用6英尺电缆在40kHz 低频时3.3V 至5V SSI 出现问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TMS320F28069, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/694760/lsf0108-trouble-with-3-3v-to-5v-ssi-at-low-frequency-40khz-with-6-ft-cable

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069SN74LVC2T45

您好!

我将连接到  输出5V SSI 的 RLS RM08旋转编码器。 对于不熟悉 SSI 的用户来说、它基本上是 SPI 通信、但仅在一个方向上进行、因此只有一个时钟和一条数据线。 我使用的板在微控制器(TI TMS320f28069、3.3V)和输出连接器之间有一个 LSF0108。 我能够使用大约12英寸的短距离电缆让编码器正常工作、但是、它似乎非常容易受到额外电容的影响、因为当我在时钟线上使用示波器时、我的读数会有点乱、无用。

我移动到6英尺的电缆、读数以相同的方式变乱。 我尝试将时钟速率降低到40kHz、这是编码器可以处理的最慢的时钟速率、认为这可以解决问题、但我的输出仍然变乱。 此外、像我的示波器探头一样、它对电容变化仍然非常敏感。 我在5V 侧使用2k 上拉电阻器。 请参阅下面的原理图。 编码器是5V 单端推挽输出。

我的问题是:LSF0108是否是我问题的原因? 我是否设置不正确或超出规格? 我一直在努力缩小这个问题的根本原因、但我仍然不知道发生了什么、但出于某种原因、我怀疑 LSF0108。 然而、当在电路板侧附近观察6英尺电缆时、信号看起来很好且没有失真、这对我来说更令人困惑。 如果您有任何有关故障排除/调试的帮助或想法、我们将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    简单的答案是肯定的、LSF 可能是您问题的原因。

    我们始终建议在 LSF 转换器的高侧将容性负载保持在最小值、最好将 LSF0108放置在与5V 器件相同的电路板上、通常在一厘米或两厘米以内。 这里有一个简短的视频、解释了为什么要在这里找到 :training.ti.com/TLM-LSF-Up

    在这种情况下、您是否可以改用 SN74LVC2T45等双电源缓冲器? 这是一款方向控制2位转换器、具有有源驱动输出、在您的应用中更有可能使用。

    但是,向任何设备添加6英尺电缆都有问题--传感器模块是远端唯一的东西,还是系统板的一部分? 您可能会考虑在最后添加一个小型电路板、用作收发器并来回转换数据。