This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16827:100MHz 和200mH 工作条件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16827, SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693274/sn74avc16827-100mhz-and-200mh-operating-condition

器件型号:SN74AVC16827
主题中讨论的其他器件: SN74AUC244

您好!

请告诉我 SN74AVC16827的100MHz 和200MHz 工作条件吗?
*例如:VCC、CL (输出负载电容等)

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato San、

    应用要求是什么? 我不敢相信该器件能够达到高达200MHz 的频率。

    通常、较高的频率支持较高的数据速率。 负载电容越低、支持的频率就越高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢你的答复。

    我在以下网站上找到了操作规范、所以我问了您。
    如果 SN74AVC16827频率无法达到200MHz、请告诉我在 VCC = 1.8V 和100MHz 频率下工作时的最大输出负载电容。
    此外,您能否建议另一种符合上述条件的解决方案?

    SN74AVC16827
    http://www.ti.com/product/SN74AVC16827

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    考虑使用 AUC244或 SN74AUC244缓冲器、该缓冲器在200MHz 时可支持1.8V 电压。

    我们可以保证驱动强度、但不能告诉器件在频率下工作时可以承受的最大负载电容。

    最大电容也将受到应用所需的上升时间的限制。 电容负载越高、影响最大频率的上升时间越长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您提供信息。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤