主题中讨论的其他器件: SN74AUC244
您好!
请告诉我 SN74AVC16827的100MHz 和200MHz 工作条件吗?
*例如:VCC、CL (输出负载电容等)
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请告诉我 SN74AVC16827的100MHz 和200MHz 工作条件吗?
*例如:VCC、CL (输出负载电容等)
此致、
加藤
Shreyas San、您好!
感谢你的答复。
我在以下网站上找到了操作规范、所以我问了您。
如果 SN74AVC16827频率无法达到200MHz、请告诉我在 VCC = 1.8V 和100MHz 频率下工作时的最大输出负载电容。
此外,您能否建议另一种符合上述条件的解决方案?
SN74AVC16827
http://www.ti.com/product/SN74AVC16827
此致、
加藤