This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SNJ54LS90J

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692890/snj54ls90j

您好!

IAM 使用 SNJ54LS90J 十进制二进制计数器生成250kHz 和500kHz 输出。

下面是我在引脚11上获得200kHz 输出的配置、但 iam 面临获取250kHz、500kHz 输出的问题。

我曾尝试向引脚14 (CLKA)提供1MHz 方波输出、以在引脚12处获得500kHz 输出、但未成功。

您能否提供建议、以及如何使用1MHz 输入时钟从该器件获得250kHz 和500kHz 输出。

此致。

RVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 RVP:
    制作原理图有点困难、但我想我会得到这个想法。

    您输入的是1MHz (方波?) (5V?) SNJ54LS90J 的 CKB (引脚1)中。 所有配置引脚(2、3、6、7、10)均接地(MODE:COUNT)。

    我看不到 CKA 输入(引脚14)正在执行什么操作。 它是否用于其他用途?

    您能否提供 CKB (引脚1)输入、QB (引脚9)输出、Vcc 和 GND (最好同时提供一个示波器屏幕截图)的示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尚未将任何时钟连接到 CLKA 输入(引脚14)、引脚9未连接。
    如果我们在引脚(2、3、6、7、10)接地且 CLKB (引脚1)断开的情况下将1MHz 输入连接到 CLKA (引脚14)、我们能否在引脚12 (QA)处生成500kHz 输出?

    如果不是、将使用什么配置来生成具有1MHz 输入的500kHz-250kHz。

    感谢您的建议。

    此致、
    Varaprasad.R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varaprasad、
    我知道引脚9未连接、但如果您可以为我提供我所描述的引脚的示波器截图、我可以更好地理解您遇到问题的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varaprasad、
    我要把这个主题标记为“关闭”--如果你能得到更多信息,请将它发布在这里,我将立即看到它,但是直到那时,我不能再得到进一步的帮助。

    我希望您能找到解决您的问题的方法!