请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692890/snj54ls90j
您好!
IAM 使用 SNJ54LS90J 十进制二进制计数器生成250kHz 和500kHz 输出。
下面是我在引脚11上获得200kHz 输出的配置、但 iam 面临获取250kHz、500kHz 输出的问题。
我曾尝试向引脚14 (CLKA)提供1MHz 方波输出、以在引脚12处获得500kHz 输出、但未成功。
您能否提供建议、以及如何使用1MHz 输入时钟从该器件获得250kHz 和500kHz 输出。
此致。
RVP