This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:CD74HC4046相位歧视输出问题

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/689323/cd74hc4046a-cd74hc4046-phase-discrimination-output-problem

器件型号:CD74HC4046A

大家好、

一位客户使用 CD74HC4046对 两个信号(1Hz)进行相位歧视。   他希望在滤波后利用信号 PC2out 作为 VCXO 控制信号。 当 PC2OUT 与任何器件断开时、可以明显看到相位歧视信号。 但是、当在 PC2out 之后连接 RC 低通滤波器时、相位歧视信号将消失、滤波器输出接近于零。

在正常情况下、滤波器之后的直流电压应接近1V、但不清楚为什么在连接 RC 滤波器后失去相位歧视输出信号。 RC 滤波器参数为 R=10k、C=10uF、因为输入是1Hz 信号、因此 RC 带宽非常低。

您能否解释可能导致此问题的根本原因并说明解决方法?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    10kohm 电阻器和10uF 电容器可能不够大、无法正确滤除输出、并且变化的时间范围也可能非常大。  我认为仿真可以很容易地说明问题。

    我创建了以1Hz 频率运行的10%占空比波形、然后通过两种不同的方式(10kohm、10uF 和100kohm、47uF)对其进行滤波


    VG1是源、或"Vin"


    请注意、由于占空比很小(即相位差很小)、因此输出在每个输出脉冲之后降至零。 由于滤波器的限制、它永远不会创建直流平均值。

    使用较大的 RC 值时、可以对输出进行滤波、但需要大约20秒才能使输出电平保持关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上 、R 和 C 已设置为100k 和10uF。
    根据测试结果、主要问题是 PC2OUT 的上升时间与下降时间的上升时间不同。 RC 参数相同、PC2OUT 的上升时间远长于  下降时间。
    只要 PCPoUT 处于低电平、PC2OUT 电平快速下拉至零的原因。
    以下是两组测试波形:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、
    此问题是否与此主题中描述的问题相同:
    e2e.ti.com/.../687707

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 E2E China 上的问题帖子。 图片看起来是一样的。 可能是同一个人的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    我认为这个问题可能与传入信号有关。 PC2相位比较 器使用每个信号的上升沿来比较相位、但这种相位比较方法可能会有问题、因为器件会"混淆"并对所需的输出进行反相。

    在正常运行中、SIG_IN 和 COMP_IN (VCO_OUT)信号将对其相位进行比较、并在相位超前条件下输出一个短"高"脉冲、在相位滞后条件下输出一个短"低"脉冲。

    PC2可能会混淆哪个信号在前或后、因为它只查看上升沿。

    如果一个信号先于另一个信号施加、并且相位不是预期的值、则这可能会发生反转。  上面的信号时序图显示了如何在不考虑输出的情况下将输出保持在低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况发生在所有装置上、还是仅发生在某些装置上? 更换为新设备时,问题是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信传入信号 Sig_in 正确、实际上、SIG_IN 是 GPS_PPS、而 Comp_IN 是从 VCXO 分频的1Hz 信号、因此它们都是50%占空比信号。 当脉冲输出时、PC2Out 信号似乎是正确的、现在唯一的问题是脉冲信号的下降时间。 下降时间显然比上升时间短、因此滤波信号无法累积到控制 VCXO 所需的电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、所有设备都有这种情况。 我更换了设备,但问题仍然存在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingtao 您好!

    我仔细观察了波形、但我仍然认为器件正从输入中"混淆"。

    请注意、在上面的波形中、PCPOUT 在大部分时间都是高电平、只有当输出驱动为低电平时才是低电平。  这表示在信号缓慢上升或保持稳定期间、CD74HC4046的输出驱动器被关闭(即处于高阻抗模式)。

    这是 COMPIN 被首先触发的结果、这会强制输出为低电平。 当 SIGIN 触发时,输出被置于高阻抗状态,然后下一个周期再次发生这种情况--设备从不会对电容器充电,因为它正在尝试通过将 VCO 控制输入驱动为低电平来纠正相位偏差。 输出似乎具有一个小的泄漏电流、此电流正在为电容器充电至一个特定的电压(不确定这是来自运算放大器还是 HC4046)。

    由于您在两个通道上都使用50%占空比信号、您是否可以使用 PC1?  这样就无需使用和异或比较器而不是边沿控制比较器来正确地对输入进行排序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '这是 COMPIN 首先 被触发的结果、这会强制输出为低电平。 "  我同意您的观点,并且 PC2out 逻辑功能是对的(JK 触发器)。

    但问题是、下降时间显然很短。 根据 RC 时间常数、pc2out 的下降时间应与上升时间相同。 在1PPS 周期内,PC2OUT 电压电平上升约50%占空比,然后保持约30%占空比,然后下降约20%占空比。 理论上、Pc2out 电平将是特定的电平、而不是0电平  

    使用 PC1的问题 是当 PLL 锁定时、相位差为90度而不是0度   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以就这个问题给我其他一些建议?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingtao、您好!

    也许我可以解释另一种方法。

    CD74HC4046输出高电平时的输出阻抗为~100欧姆、而驱动低电平时的输出阻抗为~80欧姆。  让我们使用您的滤波器值绘制输出:

    现在、让我们仔细看一下上述帖子中的 PC2_OUT 波形:

    我标记了四个上升沿、以便我们讨论信号。

    根据我之前介绍的博文、在触发器1上、输出驱动为低电平、这意味着 CD74HC4046将 PC3_OUT 引脚接地、阻抗约为80欧姆。 这是器件的正常运行。

    在触发器2上、输出进入高阻抗状态(>1 Mohm)。  请注意、输出不会立即强制为高电平、但会缓慢上升(超过大约0.5s)。  我认为这是由流经器件的泄漏电流引起的、可能与所示的紫色信号有关。

    当紫色信号降至零时、输出保持在之前的充电电平、这与高阻抗输出所预期的一样。

    如果输出驱动为高电平、则输出引脚将立即驱动至 Vcc、这不是发生的情况。  正如我之前所说的、器件会"混淆"、并认为导致错误信号。  解决此问题的最佳方法是强制一个信号先于另一个信号启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我对信号含义犯了错误。 黄色的是有关 PC2out 但不是 PC2out 本身的已过滤信号。
    因此、上升部分通过100k 电阻器结到10uF 电容、然后下降部分结到电容放电。 理论上、下降部分应与上升部分一样缓慢、然后电压下降到特定水平、而不是零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非您有一个连接或组件、而且您也没有告诉我、否则您所说的内容是不可能的。

    CD74HC4046不能降低100k Ω 电阻器的电阻.... 即使我们的器件通过某种方法具有0欧姆的接地电阻、您的电容仍必须通过100欧姆电阻放电。 您可能需要再次检查测量值和连接。