This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104和 TXS0104之间的区别是什么

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692746/txb0104-what-is-the-difference-between-txb0104-and-txs0104

器件型号:TXB0104

TXB0104和 TXS0104?之间的区别是什么

我们使用 TXB0104 作为  3.3V 至1.8V 的电平转换器、 1.8V 侧波形被转换、3.3V 侧为方波。

而当我们使用 TXS0104替换 TXB0104时,两侧的波形都正常。

您能帮您解释一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    TXS 和 TXB 之间存在细微差异,尽管两者都来自自动双向系列。
    我在这里的常见问题解答部分中对3个系列进行了一些比较。

    e2e.ti.com/.../3567.02-txs-devices
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、常见问题解答中还列出了另一个注意事项:TXB 适用于推挽架构、TXS 适用于漏极开路接口应用。
    操作系统还需要快速上升沿、并且在设计中输入信号似乎具有缓慢上升沿。 请告诉我。