Other Parts Discussed in Thread: TXB0104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 TXB0104和 TXS0104?之间的区别是什么
我们使用 TXB0104 作为 3.3V 至1.8V 的电平转换器、 1.8V 侧波形被转换、3.3V 侧为方波。
而当我们使用 TXS0104替换 TXB0104时,两侧的波形都正常。
您能帮您解释一下吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.