This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:40MHz 的电压电平转换

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692203/txb0104-voltage-level-translaton-of-40mhz

器件型号:TXB0104

你好。

SCES650I 具有以下说明。

第10页
"6.13开关特性:VCCA = 1.8V±0.15V"
最大数据速率 60Mbps VCCB = 5V±0.5V

考虑到60Mbps 为30MHz、
无法通过下图中的40MHz?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-K、
    是的、您的计算是正确的。 40MHz 方波相当于80Mbps 数据速率、这大于表6.13中 TXB0104在1.8V 工作电压下的开关特性中的最大额定值。