This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何查找最小的2:1多路复用器

Guru**** 2767945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, SN74LVC1G3157, SN74LVC2G157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690149/how-to-find-the-smallest-2-1-mux

主题中讨论的其他器件:BQ24192SN74LVC1G3157SN74LVC2G157

你好。

我正在寻找2:1多路复用器;单通道。

2个开漏输入(分立式)和1个输出。 (实际上、其中一个输入是 BQ24192 STAT_CHRGE 指示、另一个输入是 i.MX6的 GPIO)。

3.5 - 4.5 VCC。

-40至 +85额定温度。

输出上的最大电流为20mA。

极低的 ICC (关键)-如果可能、约10uA。

尽可能小的封装(间距> 0.5)

请提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilad、

    您是否能够使用 TI.com 开关选择工具 来筛选您的要求并按最小到最大的封装进行排序?  

    它看起来是我们最小的器件 SN74LVC1G3157、最低功耗为 TS5A61357。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam。
    感谢您的回复。 我不知道 TI.com 开关选择工具。 这很有帮助。 SN74LVC1G3157适用于我的应用。
    您能否解释一下 SN74LVC1G3157和 SN74LVC2G157之间的区别是什么? 哪一个更适合开漏分立式信号?

    Gilad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilad、

    SN74LVC1G3157和 SN74LVC2G157之间的主要区别在于、无源 FET 开关不具有驱动能力、而另一个开关具有驱动能力。  

    您可以看到、SN74LVC2G157具有 VOH 和 VOL 规格规定的驱动能力、而无源 SN74LVC1G3157没有此输出驱动规格。

    两个器件都将接受诸如 I2C 的开漏信号、但无源 SN74LVC1G3157不会重新驱动输入信号、而是将其从 FET 的一侧传递到另一侧。

    谢谢、

    Adam