This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:输入信号上升时间

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/692460/sn74avc16t245-input-signal-rise-time

器件型号:SN74AVC16T245

大家好、团队:

在 SN74AVC16T245数据表中、上升时间 < 5ns/V;测试条件是什么? 10%~ 90%或20%~80%?

如果客户测量结果为8ns/V、是否可以接受?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    该规格意味着每1V 上升时间不应超过5ns。 例如、如果信号上升到3V、则所需时间不应超过15ns。 我不会说客户的上升时间是可以接受的、因为我不建议在数据表规格之外工作、但这是可以完成的。 下面、我将链接一个应用手册、说明执行此操作时会发生什么。

    www.ti.com/.../scba004d.pdf