请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LSF0204、 TXB0104、 TXS0104E您好!
我需要 I2S 线路的电压电平转换器、从3.3V 到1.8V、反之亦然。您可以吗
建议使用相同的 TI IC。
此致
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.