This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压电平转换器(3.3V 至1.8V 双向)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXB0104, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687527/voltage-level-translator-3-3v-to-1-8v-bidirectional

主题中讨论的其他器件:LSF0204TXB0104TXS0104E

您好!

我需要 I2S 线路的电压电平转换器、从3.3V 到1.8V、反之亦然。您可以吗

建议使用相同的 TI IC。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    LSF0204非常适合此应用。 以下链接将带您观看我们的 Logic Minute 视频、其中将提供有关这些电压转换器的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、
    非常感谢。请告诉我选择电压电平转换器时需要考虑哪些参数。
    假设我需要转换的 I/p 信号的频率为25MHz
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、
    选择电平转换器的注意事项相当冗长。 尝试快速总结:

    可用电源轨的数量和值及其对电流/电压的限制
    布板空间限制
    功率限制
    发送器的电压/电流驱动-和驱动器类型(漏极开路与推挽)
    接收器的泄漏和电容(阻抗)
    电路板/连接器/线路上其他器件的寄生电容
    传输线的几何形状(有时可能成为问题)

    ----

    话虽如此、如果您需要将4个通道(或更少通道)双向从3.3V 转换为1.8V (即信号可以单向转换、无需任何通知)、那么实际上只有三个选择:

    TXB0104 (最佳解决方案)
    TXS0104E (下一个最佳解决方案)
    LSF0204 (需要外部上拉电阻器)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maier、

    非常感谢你能抽出时间。
    我想知道 TXB0104在25MHz 下是否工作正常。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、
    根据数据表第6.10节、从1.8V 转换到3.3V 时的典型数据速率为60Mbps (30MHz 方波)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maier、

    非常感谢。通常、在告诉任何人该电平转换器可用于该特定频率之前、我需要检查哪些计时参数。
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、
    我不确定你的意思。 数据表明确列出了数据速率、即您需要知道的数字。 数据表中的每个规格都有其用途、在一种或另一种情况下都很有用。

    数据表的第6.11至6.15节列出了您可能需要了解的其他时序规格--例如,对于3.3V 至5V 转换,器件的延迟高达4ns。 在许多系统中、该值并不相关、但某些系统可能具有严格的时序要求、需要知道该值。

    此外、TXB 系列器件需要由驱动电流至少为((Vcc/2)/4000) mA 的器件驱动(请参阅数据表中的图9)、并且无法驱动大于20uA 的直流负载。 负载应保持低于70pF 的总电容(来自所有源)、以保持稳定性和正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maier、

    非常感谢。 实际上、我问的是如何对该 IC 执行计时分析、直至我的时钟。

    此致
    哈里