This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC573A:输出3状态问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690821/sn74hc573a-output-3-state-question

器件型号:SN74HC573A

您好!

当 OE=H 时、输出为 Z。我在每个输出引脚中连接了一个30k Ω 电阻器并测量输出引脚上的电压、OUT 1~8的电压不同、引脚1=4.2V、PIN2=4.1V、引脚3=3.2V、引脚4=0.5V、 … 您知道原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    30k Ω 电阻器连接到另一端的什么? 您能否提供原理图来显示您的测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    抱歉、我的错误是、电阻器连接到 GND。 并且没有负载、这在 EVM>上进行了测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    在这种情况下、我们希望所有输出端都能看到0V -听起来您的测试设置有问题。

    您使用的是什么 EVM?

    您能发布图片吗?

    对于新器件、这是否显示相同的结果?