请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690821/sn74hc573a-output-3-state-question
器件型号:SN74HC573A您好!
当 OE=H 时、输出为 Z。我在每个输出引脚中连接了一个30k Ω 电阻器并测量输出引脚上的电压、OUT 1~8的电压不同、引脚1=4.2V、PIN2=4.1V、引脚3=3.2V、引脚4=0.5V、 … 您知道原因吗? 谢谢。