大家好、
最近、许多客户使用 TXS0108E 或 TXS0104。 常见问题如下:
输出信号被下拉。
没有输出信号。
客户的输入信号正常。
情况1. IC
编号:TXS0104
VCCA 为3.3V。 VCCB 为5V。 端口是输入通道。 B 端口是输出通道。 数据速率为10K。
输出为空载。 输入信号正常。 原理图如图1所示。 输出波形如图2所示。
问题在于、当输入信号为低电平时、输出电平不能被大量噪声下拉。
图1.
图2.
情况2.
IC 编号:TXS0108E
端口为1.8V。 B 端口 为3.3V。 端口是输入通道。 B 端口是输出通道。
当输入信号输入到端口时、B 端口没有数据、OE 引脚被下拉至0.2V。
请查看图3以了解原理图。
图3.
您是否会解释案例1和案例2的原因?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师