This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 无输出数据

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/689535/txs0108e-no-output-data-for-txs0108e

器件型号:TXS0108E

大家好、

最近、许多客户使用 TXS0108E 或 TXS0104。 常见问题如下:

输出信号被下拉。

没有输出信号。  

客户的输入信号正常。  

情况1. IC

编号:TXS0104  

VCCA 为3.3V。 VCCB 为5V。 端口是输入通道。 B 端口是输出通道。 数据速率为10K。  

输出为空载。 输入信号正常。 原理图如图1所示。 输出波形如图2所示。  

问题在于、当输入信号为低电平时、输出电平不能被大量噪声下拉。

                                                     图1.

                                           图2.

情况2.  

IC 编号:TXS0108E

端口为1.8V。 B 端口 为3.3V。  端口是输入通道。 B 端口是输出通道。

当输入信号输入到端口时、B 端口没有数据、OE 引脚被下拉至0.2V。

请查看图3以了解原理图。

                                    图3.

您是否会解释案例1和案例2的原因?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    案例1表明器件的负载大于其能够处理的负载。

    低电压(Vol)取决于通过 TXS 器件的输入电压和电流。 下面的应用手册说明了影响"音量"的因素

    情况2:我不建议将 TXS 用于 SPI 通信接口、因为 TXS 适用于 I2C 等开漏接口。

    客户是否会考虑在这方面使用 TXB?

    OE 引脚电压降至0.2V 是不常见的。 这意味着器件引脚对 GND 短路或几乎为低阻抗。 它仅在单个器件还是多个器件上?

    器件的外部连接是什么? 是否有适用于此的范围?