This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C32 &放大器;XDS510 USB

Guru**** 2554790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687520/tms320c32-xds510-usb

您好!

我正在尝试使用 XDS510-USB 对较旧的器件 TMS320C32进行仿真、该器件具有支持'C3x 系列的较旧版本的 Code Composer Studio。

文档 SPDU079具有 TMS320C3x 扫描路径的仿真连接图、但有一条注释指出、如果使用 H3而不是 H1、则仿真接头连接是不同的。 我正在使用 H3信号、但在实际使用 H3时无法找到任何对设置的引用。  

您能否在正确的仿真接头连接上提供任何文档/支持?  

谢谢、

LJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个很旧的器件。 我已通知设计团队进行详细说明。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LJ、

    TMS320C32已有20多年的历史。  此器件不再提供任何支持。  TI 网站上未维护相关文档。

    您参考的旧文档是指 H1和 H3、它们似乎是仿真 Pod 和 TMS320C32x 器件之间的时钟信号。  但是、我认为这些时钟与 IEEE JTAG 标准中使用的 TCK 不完全相同。  XDS510和更高版本的 XDS 仿真器符合 IEEE JTAG 标准。  去年的以下 E2E 主题提出了类似的问题、但没有明确的解决方案。

    Tom